DOCA0212PT-00

Selecione um produto

Para selecionar o produto adequado, clique no botão Adicionar produto na Lista de Materiais. Uma nova janela se abre que propõe três opções:

  • Selecione uma categoria de produto no catálogo proposto com etapas:

    • Selecione uma categoria de produto.

    • Selecione uma linha de produtos

    • Selecione o conjunto de características exigidas seguindo as figuras vermelhas que se transformaram em verde.

    • Obtenha a referência ou lista de referências.

      NOTA: As características do produto é acessível para cada referência.
    • Valide para ter todas as referências de produtos selecionadas.

  • Selecione utilizando a referência do produto:

    • Digite o número da referência (apenas para as principais referências do produto – esta função não procurará entre auxiliares, acessórios ou outras opções).

    • Selecione o produto da lista proposta e finalize a configuração.

  • Selecione um dos produtos favoritos definidos (Consulte Criar produtos favoritos).

    • Selecione o produto favorito da lista.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?