DOCA0212PT-00

Aba Painéis

Esta página permite criar painéis no projeto, gerenciar a descrição de cada quadro de comando e gerenciar a lista de painéis no projeto.

  • Dados obrigatórios para cada painel: Nome do painel elétrico.

  • Dados opcionais do painel elétrico:

    • Tipo de painel elétrico: painel principal ou secundário.

    • Valor da corrente de entrada no painel.

    • O valor da corrente de curto-circuito na entrada do painel.

    • Número de fases na entrada do painel.

Clique no botão Projetar da lista da painéis para acessar a próxima tela (Lista de materiais) e abrir a página do catálogo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?