Montering av produktet
Justering av veggboks: Hvis det er aktuelt, juster den gjengede skruringen i veggboksen, slik at den ytre kanten av den gjengede skruringen er på linje med overflaten på veggen.
-
Monter stikkontaktinnsatsen i veggboksen, med et maksimalt
tiltrekkingsmoment på 0,33 Nm for skruene.
MERK: Valgfri festemodus med klosett. (WDE002395)
-
Fjern beskyttelseshetten som dekker kontaktpinnene på
baksiden, før du monterer dekslet i stikkontaktinnsatsen.
MERK: Enhver skade på kontaktpinnene, for eksempel bøyning, brudd eller deformasjon, vil påvirke produktets funksjon.
LES DETTE skade på kontaktpinnene- Håndter produktet forsiktig for å unngå skade på kontaktpinnene.
- Pass på at kontaktpinnene ikke blir skadet når du monterer dekslet på stikkontaktinnsatsen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret. - Monter dekselet på stikkontaktinnsatsen ved hjelp av dekselskruene.
- Fjern beskyttelsesfilmen som dekker produktet.