Montering av produkten
Justering av väggbox: Ställ i förekommande fall in den gängade skruvringen i vägglådan så att ytterkanten på den gängade skruvringen ligger i linje med väggens yta.
-
Montera uttagsinsatsen i apparatdosan med ett maximalt
åtdragningsmoment på 0,33 Nm för skruvarna.
OBS: Klokit (WDE002395) kan användas i de fall där dos-skruvar saknas.
-
Ta bort skyddslocket som täcker kontaktstiften på
produktens baksida innan du monterar det i uttagsinsatsen.
OBS: Eventuella skador på kontaktstiften, till exempel kommer böjning, brytning eller deformation att störa produktens funktion.
OBS! skador på kontaktstiften- Hantera produkten varsamt för att undvika skador på kontaktstiften.
- Se till att kontakstiften inte skadas eller deformeras när kåpan monteras på uttagsinsatsen.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen. - Montera kåpan på uttagsinsatsen med hjälp av kåpskruvarna.
- Ta bort skyddsfilmen som täcker produkten.