990-5996C-037

电池断路器箱的重量和尺寸

  重量 (kg) 高度 (mm) 宽度 (mm) 深度 (mm)
电池断路器箱 (E3MBBB60K80H) 25 650 500 280
电池断路器箱 (E3MBBB100K200H) 38 800 500 280
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?