990-5996C-037

在墙上安装电池断路器箱

小心
小心人身伤害和设备损坏
  • 安装电池断路器箱的墙壁或机架要结构稳固且足以支持设备的重量。
  • 使用合适的五金件(须另购)将电池断路器箱固定到墙上。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注: 随附四个 M10 x 30 梅花螺钉和螺母,用于将电池断路器箱安装到机架上。

E3MBBB60K80H

E3MBBB100K200H

  1. 在墙面上测量并标记四个固定孔。
  2. 在四个标记处钻孔。
  3. 松开三个螺钉并打开内门。
  4. 在墙上安装电池断路器箱。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?