990-5997C-037

电池断路器套件的重量和尺寸

  重量 (kg) 高度 (mm) 宽度 (mm) 深度 (mm)
电池断路器套件 E3MBBK60K80H 7 415 288 190
电池断路器套件 E3MBBK100K200H 13 530 320 230
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?