990-5997D-024

Montagem do Kit do disjuntor de bateria em uma caixa de metal aterrada

CUIDADO
risco de dano ao equipamento
Montagem do kit do disjuntor de bateria em uma caixa de metal aterrada com espaço suficiente para curvar cabos. A superfície de montagem deve ser plana e capaz de suportar o peso do kit do disjuntor da bateria.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
  Dimensões mínimas de caixa de metal AxLxP (mm) Superfície de ventilação mínima (mm²)
Kit do disjuntor da bateria E3MBBK60K80H 650x500x280 65000
Kit do disjuntor da bateria E3MBBK100K200H 800x500x280 120000

E3MBBK60K80H

E3MBBK100K200H

  1. Meça e marque os orifícios para montar o kit do disjuntor da bateria na caixa de metal.
  2. Faça orifícios em cada um dos locais marcados.
  3. Monte o kit do disjuntor de bateria na caixa de metal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?