990-91386-028

Окончание установки

  1. Установите четыре передние крышки на место.

    Система с нижним кабельным вводом с батарейным автоматом

    Верхний кабельный ввод без батарейного автомата

  2. Прикрепите передний кронштейн для крепления (отложен при распаковке) к пустому шкафу с батареями.

    Пустой шкаф с батареями, вид спереди

  3. Прикрепите передний кронштейн для крепления к полу.
    Примечание: Анкерные болты для пола не входят в комплект поставки.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?