990-91380H-012

Préparer le système de mise à la terre TNC

  1. Raccordez le(s) câble(s) d'alimentation (non fourni(s)) du jeu de barres PE au jeu de barres N. Utilisez le même nombre de câbles et la même taille de câble que les câbles de sortie N.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?