990-91380H-012

Raccordement des câbles de signal pour la synchronisation externe

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Vérifiez l'absence de tension sur les trois bornes de signal de la carte de synchronisation externe 0P4809. Lorsque les câbles de synchronisation externes sont installés, les bornes de la carte de synchronisation externe 0P4809 peuvent être sous tension. Déconnectez le dispositif de déconnexion des fusibles à la source avant de retirer le cache de protection transparent.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Taille du câble et dispositif de déconnexion des fusibles pour la synchronisation externe

  Fusible et interrupteur à la source Marquage de l'interrupteur du fusible Section de câble Conduite
CEI In = 2A, I.R = 65 kAiC Numéro d'identification de l'interrupteur de fusibles et numéro de l'ASI de synchronisation externe. 2 x 1,5 mm2
UL/NEC 2 x 16 AWG 0,5 pouces

La tension maximale pour la synchronisation externe est égale à la plage de tension d'entrée indiquée dans les spécifications. Les câbles non-Class 2/non-SELV pour la synchronisation externe doivent être des câbles à gaine et être conçus pour une tension de 600 V CA.

  1. Retirez le cache de protection transparent de la carte de synchronisation externe 0P4809. La carte de synchronisation externe 0P4809 est située à l'arrière du panneau avant.
  2. Raccordez les câbles de synchronisation externe à la carte de synchronisation externe 0P4809 et aux bornes J8309 et J8310. Voir l'acheminement des câbles sur l'illustration. Raccordez la synchronisation externe selon votre configuration et conformément à l'un des schémas ci-dessous. Veillez à ce que des dispositifs de déconnexion des fusibles soient installés à la source, comme indiqué dans les schémas.

    Raccordements des câbles de signal pour la synchronisation de l'ASI à une source de tension fixe

    NOTE: Le raccordement des broches 1 et 2 de J8309 peut être effectué à l'aide d'un cavalier ou peut être commandé de l'extérieur à partir d'un PLC ou d'un autre système externe.

    Raccordement des câbles de signal pour la double synchronisation avancée des ASI

    Raccordement des câbles de signal pour la double synchronisation avancée des ASI dans un système d'ASI parallèles avec une synchronisation principale fixe

  3. Réinstallez le cache de protection transparent sur la carte de synchronisation externe 0P4809 une fois le câblage de signal terminé.
    DANGER
    Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
    Le cache de protection transparent doit être installé par-dessus la carte de synchronisation externe 0P4809.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  4. Inscrivez le numéro d'identification de l'interrupteur de fusibles de la synchronisation externe sur le cache de protection transparent.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?