990-91380L-017

Collegare i cavi di alimentazione nell'UPS nel sistema fino a 45 kAIC/kA Icw

NOTA: Se un kit di alimentazione di ritorno (GVLOPT003 o GVLOPT004) fa parte dell'installazione, il kit di alimentazione di ritorno deve essere installato prima di collegare i cavi di alimentazione nell'UPS. Seguire il manuale di installazione fornito con il kit di alimentazione di ritorno.
NOTA: Se un kit di interruttori di controllo della batteria agli ioni di litio (GVLOPT005) fa parte dell'installazione, il kit di interruttori di controllo della batteria agli ioni di litio deve essere installato prima di collegare i cavi di alimentazione nell'UPS. Seguire il manuale di installazione fornito con il kit interruttore di controllo della batteria agli ioni di litio.
  1. Rimuovere le protezioni in plastica trasparente (contrassegnate con (A) nell'immagine) dalle sbarre. Se presente, rimuovere la scatola di plastica (contrassegnata con (B) nell'immagine) dall'area di cablaggio per facilitare l'accesso. Conservare tutte le parti per reinstallarle in seguito al collegamento dei cavi.
    NOTA: Nei modelli di UPS più recenti, la scatola (contrassegnata con (C) nell'immagine) non è separata, ma è integrata nello sportello interno dell'UPS. La scatola integrata non deve essere rimossa dallo sportello interno.

    Vista frontale del modello di UPS con scatola in plastica separata

    Vista frontale del modello di UPS con scatola integrata nello sportello interno

  2. Solo per doppia rete di alimentazione: Rimuovere le sbarre della singola rete di alimentazione.
    NOTA: Riporre le tre sbarre della singola rete di alimentazione. Sono necessari per i test durante la messa in funzione dell'UPS.

    Vista anteriore dell'UPS

  3. Collegare i cavi di alimentazione come mostrato nell'ordine descritto. Assemblare i capicorda cavi alle sbarre come mostrato in figura.
    1. Collegare i cavi PE/conduttore di messa a terra apparecchiature (EGC).
    2. Collegare i cavi CC (CC+, CC-) dall'UPS.
    3. Collegare i cavi di ingresso.
    4. Solo per doppia rete di alimentazione: Collegare i cavi di bypass
    5. Collegare i cavi di uscita.

    Capocorda cavo per il gruppo sbarra

    1. Rondella elastica, fornita nel kit

    2. Rondella piatta (non fornita)

    ATTENZIONE
    Rischio di scollegamento del capocorda cavo
    • Quando si collegano i capicorda cavo alle sbarre, utilizzare le rondelle elastiche in dotazione come mostrato nell'immagine.
    • Collegare i capicorda cavo a un foro e i capicorda a due fori alle sbarre come mostrato nell'immagine.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  4. Reinstallare le protezioni in plastica trasparente (contrassegnate con (A) nell'immagine) e la scatola in plastica (contrassegnata con (B) nell'immagine) nella posizione originale.
    NOTA: Nei modelli di UPS più recenti, la scatola (contrassegnata con (C) nell'immagine) non è separata, ma è integrata nello sportello interno dell'UPS.

    Vista frontale del modello di UPS con scatola in plastica separata

    Vista frontale del modello di UPS con scatola integrata nello sportello interno

    ATTENZIONE
    Rischio di arco elettrico e surriscaldamento
    Le protezioni di plastica trasparenti e la scatola di plastica devono essere reinstallate nella posizione originale dopo aver completato il cablaggio dell'alimentazione. Nota: nei modelli di UPS più recenti, la scatola non è separata, ma è integrata nello sportello interno dell'UPS.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.