990-91141L-034

Paralel Sisteme Genel Bakış

UIB Cihaz giriş bağlantı kesme cihazı
SSIB Statik anahtar giriş bağlantı kesme cihazı
IMB Dahili bakım bağlantı kesme cihazı
UOB Cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı
SIB Sistem izolasyon bağlantı kesme cihazı
BB Akü bağlantı kesme cihazı
MBB Bakım bypass bağlantı kesme cihazı
NOT: Schneider Electric literatüründe “bağlantı kesme cihazı”, konumları yapılandırmaya bağlı olarak değişebileceğinden devre kesicileri veya anahtarları kapsayan genel bir terim olarak kullanılır. Her bir konfigürasyon ile ilgili ayrıntılar elektrik şemasında ve/veya her bir bağlantı kesme cihazının ön tarafındaki sembol okunarak bulunabilir.

Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistem

Galaxy VS, ortak UIB ve SSIB ile yedekleme için 2 UPS'i basitleştirilmiş 1 + 1 paralel sistemde destekleyebilir.

Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistem – Tekli Şebeke

Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistem - Çift Şebeke

Bireysel UIB ve SSIB ile Paralel Sistem

Galaxy VS, kapasite için paralel olarak 4 adede kadar UPS'i ve bireysel UIB ve SSIB ile yedekleme için paralel olarak 3+1 adede kadar UPS'i destekleyebilir.

NOT: IMB sadece basitleştirilmiş 1 + 1 paralel sistemde kullanılabilir. Herhangi başka bir paralel sistemde, harici MBB sağlanmalı ve IMB* açık konumdayken kilitlenmelidir.

Paralel Sistem - Tekli Şebeke

Paralel Sistem - Çift Şebeke

Ortak UIB ve SSIB ile Paralel Sistem

Galaxy VS, kapasite için paralel olarak 4 adede kadar UPS'i ve ortak UIB ve SSIB ile yedekleme için paralel olarak 3+1 adede kadar UPS'i destekleyebilir.

NOT: IMB sadece basitleştirilmiş 1 + 1 paralel sistemde kullanılabilir. Herhangi başka bir paralel sistemde, harici MBB sağlanmalı ve IMB* açık konumdayken kilitlenmelidir.

Paralel Sistem - Tekli Şebeke

Paralel Sistem - Çift Şebeke

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?