990-91141L-006

Información general del sistema en paralelo

UIB Dispositivo de desconexión de entrada de unidad
SSIB Dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático
IMB Dispositivo de desconexión de mantenimiento interno
UOB Dispositivo de desconexión de salida de unidad
SIB Dispositivo de desconexión de aislamiento del sistema
BB Dispositivo de desconexión de batería
MBB Dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento
NOTA: En la bibliografía de Schneider Electric, "dispositivo de desconexión" se utiliza como término genérico que abarca los disyuntores o los interruptores, ya que su posición puede variar en función de la configuración. Los detalles sobre la configuración individual se encuentran en el esquema eléctrico y/o leyendo el símbolo en la parte frontal de cada dispositivo de desconexión.

Sistema en paralelo 1+1 simplificado

Galaxy VS puede admitir 2 SAI en un sistema en paralelo 1+1 simplificado para redundancia con un UIB y un SSIB.

Sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro de red simple

Sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro de red con dos entradas

Sistema en paralelo con UIB y SSIB individuales

Galaxy VS puede admitir hasta 4 SAI en un sistema en paralelo por capacidad y hasta 3+1 SAI en paralelo por redundancia con un UIB y un SSIB.

NOTA: El IMB solo se puede usar en un sistema en paralelo 1+1 simplificado. En cualquier otro sistema en paralelo, debe proporcionarse un MBB externo y el IMB* debe bloquearse con candado en la posición abierta.

Sistema en paralelo: suministro de red simple

Sistema en paralelo: suministro de red doble

Sistema en paralelo con UIB y SSIB compartidos

Galaxy VS puede admitir hasta 4 SAI en un sistema en paralelo por capacidad y hasta 3+1 SAI en paralelo por redundancia con un UIB compartido y un SSIB.

NOTA: El IMB solo se puede usar en un sistema en paralelo 1+1 simplificado. En cualquier otro sistema en paralelo, debe proporcionarse un MBB externo y el IMB* debe bloquearse con candado en la posición abierta.

Sistema en paralelo: suministro de red simple

Sistema en paralelo: suministro de red doble

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?