990-91216B-016

Hubungkan Kabel Daya pada GVSBPAR40K50H untuk Sistem UPS 3:3

  1. Hubungkan kabel PE ke busbar PE.
  2. Hubungkan kabel masukan/bypass dari utilitas/catu daya.
  3. Hubungkan kabel masukan/bypass UPS dari UPS 1.
  4. Hubungkan kabel masukan/bypass UPS dari UPS 2.
  5. Hubungkan kabel keluaran UPS dari UPS 1.
  6. Hubungkan kabel keluaran UPS dari UPS 2.
  7. Hubungkan kabel beban.
  8. Kencangkan kabel dengan pengikat kabel (disertakan) ke lekukan kabel seperti ditunjukkan.
QR code for this page

Apakah ini membantu?