990-91216B-016

Hubungkan Kabel Daya pada GVSBPAR10K30H

  1. Hubungkan kabel PE ke busbar PE.
  2. Hubungkan kabel masukan dari utilitas/catu daya.
  3. Hubungkan kabel masukan UPS dari UPS 1.
  4. Hubungkan kabel masukan UPS dari UPS 2.
  5. Hubungkan kabel keluaran UPS dari UPS 1.
  6. Hubungkan kabel keluaran UPS dari UPS 2.
  7. Hubungkan kabel beban.
  8. Kencangkan kabel dengan pengikat kabel (disertakan) ke lekukan kabel seperti ditampilkan.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.