990-91260E-006

Añadir las etiquetas de seguridad traducidas en el producto

Las etiquetas de seguridad del producto están en inglés y en francés. Con el producto se proporcionan hojas con etiquetas de seguridad traducidas.
  1. Localice las hojas con etiquetas de seguridad traducidas.
  2. Verifique qué números 885-XXX hay en la hoja con etiquetas de seguridad traducidas.
  3. Localice las etiquetas de seguridad en el producto que coincidan con las etiquetas de seguridad traducidas en la hoja; para ello, busque los números 885-XXX.
  4. Añada la etiqueta de seguridad de sustitución con el idioma que desee al producto, encima de la etiqueta de seguridad en francés que ya existe.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.