Desmantelamiento o traslado del SAI a una nueva ubicación
- Apague completamente el SAI: siga las instrucciones del manual de usuario del SAI.
- Bloquee y etiquete el disyuntor de batería (BB) en la posición OFF (abierto) en el SAI.
- Bloquee y etiquete todos los disyuntores del panel de derivación de mantenimiento/aparamenta eléctrica en la posición OFF (abierto).
- Retire el panel frontal del SAI.
- Bloquee y etiquete el disyuntor interno de mantenimiento IMB en la posición OFF (abierto).
- Retire el módulo de alimentación del SAI:
ATENCIÓNCarga pesadaLos módulos de alimentación son pesados y se necesita a dos personas para levantarlos.- El módulo de alimentación de 20 kW pesa 25 kg (55 lbs).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.- Retire los tornillos y apriete el interruptor de desbloqueo.
- Extraiga el módulo de alimentación hasta la mitad. Un mecanismo de bloqueo impide extraer completamente el módulo de alimentación.
- Libere el bloqueo presionando el botón de liberación de ambos lados del módulo de alimentación y retire el módulo de alimentación.
- Instale una placa de relleno (si está disponible) delante de la ranura vacía del módulo de alimentación.
- Guarde los módulos de alimentación en condiciones
seguras hasta que se vuelvan a instalar.
ADVERTENCIAriesgo de daños en el equipo- Almacene los módulos de alimentación a una temperatura ambiente entre -15 y 40 °C (de 5 a 104 °F), y a una humedad sin condensación entre el 10 y 80 %.
- Almacene los módulos de alimentación en su embalaje protector original.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
- Retire la cubierta de las baterías.
- Desconecte los terminales de batería de la parte frontal
de todos los módulos de baterías.
PELIGROPeligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoLas baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:- El mantenimiento de las baterías debe realizarlo o supervisarlo únicamente personal cualificado con conocimiento sobre baterías y de las precauciones necesarias. Mantenga alejado de las baterías al personal no cualificado.
- No tire las baterías al fuego, ya que pueden explotar.
- No abra, altere ni desmonte las baterías. La exposición al electrolito es perjudicial para la piel y los ojos. Puede ser tóxico.
- Quítese relojes, anillos y otros objetos metálicos.
- Use herramientas con mangos aislantes.
- Lleve guantes, botas y gafas protectoras.
- No deje herramientas ni piezas metálicas encima de las baterías.
- Coloque el disyuntor de batería (BB) en la posición OFF (abierto) antes de comenzar este procedimiento.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Retire los módulos de baterías de las dos filas
superiores. Deje los módulos de baterías en las dos filas
inferiores para aumentar la estabilidad del peso.
ATENCIÓNCarga pesadaLos módulos de baterías son pesados y se necesita a dos personas para levantarlos.- El módulo de baterías pesa 30 kg (66 lbs).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.- Retire el tornillo de la manilla del módulo de baterías; a continuación, levante la manilla.
- Extraiga con cuidado el módulo de baterías de la ranura.
- Guárdelo para volver a instalarlo más tarde.
ADVERTENCIAriesgo de daños en el equipo- Si el sistema SAI permanece apagado por un largo tiempo, recomendamos que lo encienda durante un periodo de 24 horas, como mínimo una vez al mes. De este modo, se cargan los módulos de baterías instalados y se evitan daños irreversibles por descarga profunda.
- Almacene los módulos de baterías a temperatura ambiente, entre -15 y 40 °C (5 y 104 °F).
- Almacene los módulos de baterías en su embalaje protector original.
- Los módulos de baterías almacenados a una temperatura entre -15 y 25 °C (5 y 77 °F) deben recargarse cada seis meses para evitar daños por descarga profunda. Los módulos de baterías almacenados a más de 25 °C (77 °F) deben recargarse a intervalos más cortos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
- Retire las placas traseras del SAI.
- Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada terminal de entrada/derivación/salida antes de continuar.
- Desconecte y retire todos los cables de alimentación del SAI. Vuelva a colocar las placas traseras del SAI. Para obtener más información, consulte Conexión de los cables de alimentación.
- Retire la tapa superior del SAI.
- Desconecte y retire cualquier cable de señal de la parte superior y frontal del SAI.
- Vuelva a colocar todas las placas y cubiertas. Para obtener más información, consulte Instalación final.
- Retire el soporte de anclaje antisísmico frontal/soporte de transporte frontal del SAI. Guárdelo para volver a instalarlo más tarde.
- Si dispone de soporte de transporte trasero, instálelo
en la parte posterior del SAI para aumentar la estabilidad.
ATENCIÓNPeligro de vuelcoSi el soporte de transporte trasero no está instalado, el SAI puede volcar fácilmente. Muévalo con cuidado.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo. - Vuelva a colocar el panel frontal en el SAI:
- Inserte las dos lengüetas en la parte inferior del panel frontal en el SAI con un ángulo inclinado.
- Vuelva a conectar el puente del panel frontal al SAI.
- Cierre el panel frontal y bloquéelo con los dos pestillos de bloqueo.
- Eleve las patas del SAI hasta que las ruedas estén totalmente en contacto con el suelo.
- Ahora puede mover el SAI rodando sobre las ruedas.
ADVERTENCIAPELIGRO de vuelco- Las ruedas del SAI están destinadas exclusivamente al transporte sobre superficies planas, lisas, duras y horizontales.
- Las ruedas del SAI están pensadas para el transporte en distancias cortas (es decir, dentro del mismo edificio).
- Muévase despacio y preste mucha atención a las condiciones del suelo y al equilibrio del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Si están instalados, retire el soporte de anclaje antisísmico trasero del SAI y los anclajes antisísmicos del suelo. Guárdelos para volver a instalarlos más tarde. Para obtener más información, consulte Instalación del anclaje antisísmico (opcional).
- Para el transporte en distancias más largas o en
condiciones no aptas para las ruedas del SAI:
ADVERTENCIAPELIGRO de vuelcoPara el transporte en distancias más largas o en condiciones no aptas para las ruedas del SAI, asegúrese de que:- el personal encargado del transporte tenga los conocimientos necesarios y haya recibido la formación adecuada;
- utilice las herramientas pertinentes para levantar y transportar el SAI de forma segura;
- proteja el producto contra daños utilizando la protección correcta (como envoltorios o embalajes).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.Requisitos de transporte:
-
Monte el SAI en posición vertical en el centro de un palé adecuado con estas dimensiones mínimas: 684 mm x 1040 mm (27 in x 41 in)). El palé debe ser adecuado para el peso del SAI (230 kg (507 lbs) sin módulo de alimentación y con dos filas inferiores de módulos de baterías presentes en el interior del SAI).
-
Utilice medios de fijación adecuados para montar el SAI en el palé.
-
Puede reutilizarse el palé de transporte original junto con los soportes de transporte originales, si no presentan daños.
PELIGROPELIGRO de vuelco- El SAI debe fijarse correctamente justo después de colocarlo en el palé.
- Los mecanismos de fijación deben ser lo suficientemente resistentes como para soportar vibraciones y golpes durante la carga, el transporte y la descarga.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIAComportamiento imprevisto del equipoNo levante el SAI con una carretilla elevadora/transpaleta directamente sobre el bastidor, ya que podría doblarlo o dañarlo.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Siga uno de estos procedimientos:
- Desmantelar el SAI o bien
- Trasladar el SAI a una nueva ubicación para instalarlo.
- Solo para instalar el SAI en una ubicación nueva: Siga el manual de instalación para instalar el SAI en la nueva
ubicación. Consulte Procedimiento de instalación para obtener información general de la instalación. La
puesta en marcha solo debe realizarla Schneider Electric.
PELIGROPELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICOLa puesta en marcha solo debe realizarla Schneider Electric.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.