990-91315-024

Preparar o painel do bypass de manutenção para os cabos

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não perfure paredes com a placa de cobertura instalada e não perfure paredes próximas ao painel do bypass de manutenção.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  1. Remova a placa de cobertura.
  2. Faça furos para passagem dos cabos ou conduítes na placa de cobertura.
    PERIGO
    risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
    Certifique-se de que não haja arestas ásperas que possam danificar os cabos.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
  3. Instale os conduítes (se aplicável) e reinstale a placa de cobertura.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?