990-91315-024

Conectar os cabos de sinal

NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia e passe os cabos Class 2/SELV separados dos cabos non-Class 2/non-SELV.
  1. Conecte os cabos de sinal Class 2/SELV das luzes indicadoras do disjuntor do bloco de terminais de controle no painel de bypass de manutenção ao nobreak de acordo com a sua configuração.
    NOTA: O circuito da luz indicadora do disjuntor é considerado de Class 2/SELV. Os circuitos Class 2/SELV devem ser isolados do circuito principal. Não conecte nenhum circuito aos terminais da luz indicadora do disjuntor a menos que seja possível comprovar se o circuito é de Class 2/SELV.
  2. Conecte os cabos de sinal non-Class 2/non-SELV do bloco de terminais de controle no painel de bypass de manutenção ao nobreak de acordo com a sua configuração.

    Alimentação única

    Alimentação dupla

  3. Retire a folga dos cabos de sinal e prenda-os com os passadores de cabo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?