990-91315-024

Conectar os cabos de energia

  1. Remova a tampa do barramento PE.
  2. Conecte os cabos PE ao barramento PE.
  3. Reinstale a tampa no barramento PE.
  4. Adote um dos procedimentos a seguir:
    • Para alimentação única: Conecte os cabos de entrada da rede elétrica.
    • Para alimentação dupla: Conecte os cabos de bypass da rede elétrica.
  5. Adote um dos procedimentos a seguir:
    • Para alimentação única: Conecte os cabos de entrada do nobreak.
    • Para alimentação dupla: Conecte os cabos de bypass do nobreak.
  6. Conecte os cabos de saída do nobreak.
  7. Conecte os cabos de carga.
  8. Prenda os cabos no lado esquerdo, superior e inferior do painel de bypass de manutenção com abraçadeiras para cabos (não fornecidas) aos passadores de cabo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?