990-91315-028

Подключение сигнальных проводов

Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей и проложите кабели Class 2/SELV отдельно от кабелей non-Class 2/non-SELV.
  1. Подключите сигнальные провода Class 2/SELV для световых индикаторов выключателя от контрольной клеммной колодки на панели сервисного байпаса к ИБП в соответствии с вашей конфигурацией.
    Примечание: Предполагается, что цепь индикатора выключателя является Class 2/SELV. Цепи Class 2/SELV должны быть изолированы от первичных цепей. Не подключайте цепи, отличные от Class 2/SELV, к клеммам светового индикатора автомата.
  2. Подключите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV от контрольной клеммной колодки на панели сервисного байпаса к ИБП в соответствии с вашей конфигурацией.

    Одиночное питание

    Двойное питание

  3. Подтяните провисающие сигнальные провода и прикрепите их к компенсаторам натяжения.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.