990-91315-028

Монтаж панели сервисного байпаса на стене

Внимание
Риск травмы или повреждения оборудования
  • Для крепежа панели сервисного байпаса выберите стену или стойку, которая не повреждена структурно и способна выдержать размер и вес устройства.
  • Используйте подходящее оборудование в зависимости от типа стены/стойки.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
  1. Снимите винты и откройте внутреннюю дверцу панели сервисного байпаса.
  2. Отмерьте и отметьте на стене четыре точки для монтажных отверстий.
  3. Просверлите отверстия в четырех отмеченных местах и установите анкерные болты.
  4. Закрепите панель сервисного байпаса на стене.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.