990-91216B-034

GVSBPAR40K50H'deki Güç Kablolarını 3:3 UPS Sistemi için Bağlayın

  1. PE kablolarını PE barasına bağlayın.
  2. Giriş kablolarını/bypass kablolarını elektrik beslemeli/şebekeden bağlayın.
  3. UPS giriş kablolarını/UPS bypass kablolarını UPS 1'den bağlayın.
  4. UPS giriş kablolarını/UPS bypass kablolarını UPS 2'den bağlayın.
  5. UPS çıkış kablolarını UPS 1'den bağlayın.
  6. UPS çıkış kablolarını UPS 2'den bağlayın.
  7. Yük kablolarını bağlayın.
  8. Kabloları, kablo bağlarıyla (birlikte gönderilen) gösterildiği gibi kablo klipslerine sabitleyin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?