990-91216B-034

Galaxy VS UPS'ler için Sinyal Kablolarını Bağlayın

NOT: Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak yönlendirin ve Class 2/SELV kablolarını non-Class 2/non-SELV kablolarından ayrı yönlendirin.
  1. Class 2/SELV kesici gösterge ışıkları için sinyal kablolarını paralel bakım bypass panelindeki kontrol terminal bloğundan UPS 1 ve UPS 2'ye bağlayın.
    NOT: Kesici gösterge lamba devresi Class 2/SELV olarak kabul edilir. Class 2/SELV devreler, ana devreden izole edilmelidir. Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar kesici gösterge lamba terminallerine herhangi bir devre bağlamayın.
  2. non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını paralel bakım bypass panelindeki kontrol terminal bloğundan UPS 1 ve UPS 2'ye bağlayın.
  3. Sinyal kablolarındaki gevşekliği giderin ve sinyal kablolarını kablo yuvalarına sabitleyin.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?