990–5947A–012

Caractéristiques du kit de disjoncteur batterie GVSBBK20K80H

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Le kit de disjoncteur batterie GVSBBK20K80H doit uniquement être utilisé avec l'ASI Galaxy VS.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Disjoncteur batterie LV438980
Configuration maximale 4 heures d'autonomie
Type de batterie VRLA
Tension maximale (V) 576
Niveau de court-circuit maximal de la batterie (kA) 35
Courant de court-circuit minimal pour déclencher le disjoncteur (A) 1 250
Code QR pour cette page

Contenu utile ?