990-6161A-022

De signaalkabels aansluiten

  1. Wijs een ID toe aan elke modulaire batterijbehuizing met de schakelaar onder de batterijschakelaar. Stel de ID's in op basis van de nummering op de afbeeldingen in het installatieoverzicht in Installatieprocedure voor UPS met interne batterijen of Installatieprocedure voor UPS voor externe batterijen.

    Vooraanzicht van de modulaire batterijbehuizing

  2. Sluit de meegeleverde signaalkabels tussen alle modulaire batterijbehuizingen aan:
    1. Sluit de meegeleverde signaalkabel 0W12908 van J8008 tot J8007 op printplaat 640-7572 aan tussen de modulaire batterijbehuizingen:
    2. Sluit de meegeleverde signaalkabel 0W76627 van J8011 tot J8014 op printplaat 640-7572 aan tussen de modulaire batterijbehuizingen:
    3. Breng een afsluitweerstand (T) in de ongebruikte J8007-connector in de laatste modulaire batterijbehuizing aan.
    Modulaire batterijbehuizing 3 Modulaire batterijbehuizing 2 Modulaire batterijbehuizing 1

    Vooraanzicht van twee modulaire batterijbehuizingen

  3. Voor installatie met aangrenzende UPS:
    1. Sluit de signaalkabel 0W12908 op J8008 op printplaat 640-7572 in modulaire batterijbehuizing 1 aan, leid deze door de rechterkant en volg de installatiehandleiding van de UPS om de signaalkabels in de UPS aan te sluiten.
    2. Sluit de meegeleverde signaalkabel 0W76627 op J8011 op printplaat 640-7572 in modulaire batterijbehuizing 1 aan, leid deze door de rechterkant en volg de installatiehandleiding van de UPS om de signaalkabels in de UPS aan te sluiten.
  4. Voor installatie met losstaande UPS:
    1. Sluit de signaalkabels op J8008 op printplaat 640-7572 in modulaire batterijbehuizing 1 aan, leid deze langs de rechterkant en door de bovenkant van de modulaire batterijbehuizing en volg de installatiehandleiding van de UPS om de signaalkabels in de UPS aan te sluiten.
      OPMERKING: De meegeleverde signaalkabel 0W12908 is niet lang genoeg voor een externe UPS-installatie. Bij Schneider Electric kan een 5 meter lange signaalkabel (0J-0W4527) of 50 meter lange signaalkabel (0J-0W3758) worden besteld. Neem voor andere signaalkabellengtes contact op met Schneider Electric. Deze signaalkabel is geclassificeerd als Class 2/SELV.
    2. Sluit de signaalkabels op J8011 op printplaat 640-7572 in modulaire batterijbehuizing 1 aan, leid deze langs de linkerkant en door de bovenkant van de modulaire batterijbehuizing en volg de installatiehandleiding van de UPS om de signaalkabels in de UPS aan te sluiten.
      OPMERKING: De meegeleverde signaalkabel 0W76627 is niet lang genoeg voor een externe UPS-installatie. Gebruik de connectoren van de meegeleverde signaalkabel 0W76627 om nieuwe signaalkabels van de juiste lengte te maken. Deze signaalkabel is geclassificeerd als non-Class 2/non-SELV.

      Signaalkabel voor UPS met interne batterijen

      Signaalkabel voor UPS voor externe batterijen

    Vooraanzicht van modulaire batterijbehuizing 1 voor installatie met losstaande UPS

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.