990-6161A-006

Instalación del anclaje antisísmico (opcional)

Utilice el kit antisísmico opcional GVSOPT016.
  1. Para instalaciones con armarios adyacentes: Conecte los conjuntos de anclaje posterior con la placa de interconexión. Repita el paso para todos los conjuntos de anclaje de armarios adyacentes.

    Vista posterior de la instalación con armarios adyacentes

  2. Monte en el suelo el conjunto de anclaje posterior. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el anclaje posterior es de ø13 mm. El requisito mínimo es hardware M12 grado 8.8.

    Vista posterior de la instalación con armarios adyacentes

  3. Retire todos los tornillos y la placa de interconexión.

    Vista posterior de la instalación con armarios adyacentes

  4. Quite los soportes de anclaje.

    Vista posterior de la instalación con armarios adyacentes

  5. Para instalaciones con armarios adyacentes: Vuelva a colocar la placa de interconexión.

    Vista posterior de la instalación con armarios adyacentes

  6. Quite los dos soportes de transporte y los pernos indicados de la parte posterior del armario de baterías modulares.

    Vista posterior del armario de baterías modulares

  7. Instale el soporte de anclaje posterior en el armario de baterías modulares con los pernos M8 que se suministran.

    Vista posterior del armario de baterías modulares

  8. Encaje el armario de baterías modulares para que el soporte de anclaje posterior se conecte con los anclajes posteriores. El soporte de anclaje delantero se coloca en los últimos pasos de la instalación.

    Vista posterior del armario de baterías modulares

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.