990-6161A-006

Interconexión de los armarios de baterías modulares

Utilice el kit de instalación 0H-220042 y el kit antisísmico opcional GVSOPT016 para este procedimiento.
  1. Encaje el armario de baterías modulares más a la derecha.
    1. Baje las patas niveladoras delantera y trasera del armario de baterías modulares con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el armario esté nivelado.
    AVISO
    Riesgo de daños en el equipo
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  2. Repita el paso anterior para cada armario de baterías modulares.
  3. Solo para el anclaje antisísmico: Instale los dos soportes de interconexión entre los armarios de baterías modulares.
  4. Instale los tornillos de interconexión entre los armarios de baterías modulares.
  5. Instale las cubiertas de acoplamiento en la parte superior e inferior entre el armario de baterías modulares.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.