990-6161A-006

Conexión de los cables de señalización

  1. Asigne un identificador a cada armario de baterías modulares con el conmutador debajo del disyuntor de batería. Defina los identificadores teniendo en cuenta las imágenes de información general sobre instalación en Procedimiento de instalación del SAI con baterías internas o Procedimiento de instalación del SAI con baterías externas.

    Vista frontal del armario de baterías modulares

  2. Conecte los cables de señalización que se suministran entre todos los armarios de baterías modulares:
    1. Conecte el cable de señalización 0W12908 que se suministra de J8008 a J8007 en la placa 640-7572 entre los armarios de baterías modulares.
    2. Conecte el cable de señalización 0W76627 que se suministra de J8011 a J8014 en la placa 640-7572 entre los armarios de baterías modulares.
    3. Monte una clavija terminal (T) en el conector J8007 sin utilizar del último armario de baterías modulares.
    Armario de baterías modulares 3 Armario de baterías modulares 2 Armario de baterías modulares 1

    Vista frontal de dos armarios de baterías modulares

  3. Para la instalación con SAI en fila:
    1. Conecte el cable de señalización 0W12908 a J8008 en la placa 640-7572 del armario de baterías modulares 1, páselo por el lado derecho y consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de señalización en el SAI.
    2. Conecte el cable de señalización 0W76627 que se suministra a J8011 en la placa 640-7572 del armario de baterías modulares 1, páselo por el lado derecho y consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de señalización en el SAI.
  4. Para la instalación con SAI remoto:
    1. Conecte los cables de señalización a J8008 en la placa 640-7572 del armario de baterías modulares 1, páselo por el lado derecho y la parte superior del armario de baterías modulares, y consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de señalización en el SAI.
      NOTA: El cable de señalización 0W12908 que se suministra no es suficientemente largo para una instalación de SAI remoto. Se puede realizar un pedido a Schneider Electric de un cable de señalización de 5 metros (0J-0W4527) o de 50 metros (0J-0W3758). Si se necesitan otras longitudes, póngase en contacto con Schneider Electric. Este cable de señalización tiene una clasificación de Class 2/SELV.
    2. Conecte los cables de señalización a J8011 en la placa 640-7572 del armario de baterías modulares 1, páselo por el lado izquierdo y la parte superior del armario de baterías modulares, y consulte el manual de instalación del SAI para conectar los cables de señalización en el SAI.
      NOTA: El cable de señalización 0W76627 que se suministra no es suficientemente largo para una instalación de SAI remoto. Vuelva a utilizar los conectores del cable de señalización 0W76627 que se suministra para que los nuevos cables de señalización tengan la longitud adecuada. Este cable de señalización tiene una clasificación de non-Class 2/non-SELV.

      Cable de señalización para SAI con baterías internas

      Cable de señalización para SAI con baterías externas

    Vista frontal del armario de baterías modulares armario 1 para la instalación con SAI remoto

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.