990-91260C-006

Instalación del anclaje antisísmico (opcional)

  1. Monte en el suelo los anclajes posteriores. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el anclaje posterior es de ø14 mm.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?