Conexión de los cables de alimentación
AVISO |
---|
Riesgo de daños en el equipo
Para garantizar que la carga en funcionamiento en derivación
en un sistema en paralelo se comparta de forma correcta:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
- Solo para los sistemas con conexión a tierra con 3 conductores/TN-C: Desplace la barra colectora de enlace de la posición (A) a la posición (B) para conectar la barra colectora N a la barra colectora G/PE.
- Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Retire los cables del puente del suministro de red simple principal indicados que se ubican detrás de los terminales de salida/derivación.
- Conecte los cables de alimentación como se muestra:
- Conecte los cables del conductor de toma de tierra/PE del equipo.
- Conecte los cables de entrada.
- Solo para sistemas con suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación.
- Conecte los cables de salida.
NOTA: Aplique a los casquillos aislados un par de apriete de 3,7 Nm (2,7 lb-ft / 32,7 lb-in).ATENCIÓN
Riesgo de daños en el equipoVerifique la sujeción de los casquillos aislados/terminales del cable. Si se mueven al tirar de los cables, los pernos o tornillos pueden aflojarse.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo. - Vuelva a colocar la placa posterior derecha.
- Vuelva a instalar la placa guía de la parte posterior izquierda del SAI.