De sidste installationstrin
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød
og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende
forholdsregler ved arbejde med batterier
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
ADVARSEL |
|---|
|
fare for skade på udstyret
Installer ikke batterierne i systemet, før systemet
er klar til opstart. Der må ikke gå mere end 72 timer eller
tre dage mellem installation af batterierne og opstart af UPS-systemet.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget,
hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
- Sæt de angivne dæksler på igen (først A og derefter B). Det kan være nødvendigt at frakoble Class 2/SELV-signalkablerne, mens dækslerne sættes på plads. Fastgør Class 2/SELV-signalkablerne til broerne på dækslerne.
- Sænk de forreste og bagerste nivelleringsfødder på UPS'en med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Brug et vaterpas til at sætte UPS'en i vater.
- Kun ved seismisk forankring: Fastgør det forreste forankringsbeslag på UPS'en og i gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det forreste forankringsbeslag er ø13 mm. Minimumskrav er M12-klassificeret 8,8-hardware.
- Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben).
- Skub batterimodulerne ind i åbningen. Batterihylderne skal fyldes nedefra og op. Installer altid en komplet batteristreng (fire batterimoduler) på hver hylde.
- Skub håndtaget på batterimodulerne ned, og fastgør håndtaget til hylden med den medfølgende skrue.
- Slut batteriterminalerne til forsiden af batterimodulet.
- Sæt batteridækslet tilbage på UPS'en.
- Sæt fordøren på igen.
- Forbind de to signalkabler fra displayet. Fastgør signalkablerne med kabelbindere i øverste venstre hjørne.
FARE
ADVARSEL