重要な安全関連手順 — ここに記載されている指示を保管しておいてください
ここに記載されている指示を注意深く読み、装置の設置、操作、整備、保守を行う前に装置についてよく理解してください。以下の安全に関するメッセージは、危険の可能性を警告するため、または手順を明確または簡潔にする情報への注意を喚起するために、このマニュアルまたは装置を通じて随所に記載されています。
「危険」または「警告」の安全に関するメッセージに対する記号の説明は、指示に従わないと人体への危害を引き起こす電気的な危険性があることを示しています。 |
|
これは、安全警報の記号です。人体への危害の危険性があることを警告する目的で使用されます。人体への危害や死亡の危険性を避けるため、この記号が付いているすべての安全性メッセージに従ってください。 |
![]() |
---|
「危険」は、指示に従わなかった場合に、死亡や重傷を引き起こす危険な状況を示します。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
「警告」は、指示に従わなかった場合に、死亡や重傷を引き起こす可能性がある危険な状況を示します。
上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。
|
![]() |
---|
「注意」は、指示に従わなかった場合に、軽傷を負う可能性がある危険な状況を示します。
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
|
注記 |
---|
「注記」は、人体への危害には関連しない操作に関する注記です。安全警報の記号は、このタイプの安全性メッセージには使用されません。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
ご注意ください
電気機器の設置、操作、修理、保守は、必ず有資格者が行ってください。この資料の使用に起因するいかなる結果についても、Schneider Electricが責任を負うことはありません。
有資格者とは、電気機器の構造、設置、操作に関するスキルと知識を持ち、危険を認識して回避するための訓練を受けた担当者のことを指します。
IEC 62040-1:「Uninterruptible power systems (UPS) -- Part 1:Safety Requirements」に記載されているように、バッテリーが搭載されているこの機器の点検、設置、保守は、適切な技術者が行う必要があります。
適切な技術者とは、リスクを察知し、機器で発生する可能性のある危険を回避できる、適切な教育と経験を有する技術者のことを指します(IEC 62040-1、3.102項)。
FCCステートメント
準拠の責任を負う当事者の明示的な許可を得ることなく改修や改造を行った場合は、本製品の使用権が無効になる場合があります。
電磁両立性
注記 |
---|
電磁妨害の危険性
本製品は、IEC 62040-2のカテゴリC3に属する製品です。本製品は、第2種環境の商業用途と工業用途による使用を目的としています。電磁妨害を避けるために、設置の制限や追加の措置が必要となる場合があります。第2種環境には、すべての商業、軽工業、および工業用環境が含まれます。ただし、住宅用の低電圧主電源に中間変圧器なしで直接接続された居住、商業、軽工業用施設を除きます。設置と配線は、以下に示す電磁両立性に関する規則に従って行う必要があります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
安全性に関する注意
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
この文書に記載されている安全に関する指示をすべて読み、理解し、順守する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
設置マニュアルのすべての指示を読み終えてから、この無停電電源装置(UPS)システムの設置や作業に取り掛かってください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての作業が完了し、設置場所の清掃が終了するまで、UPSシステムを設置しないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
UPSシステムは地方自治体および国が規定する規則に従って設置される必要があります。以下のいずれかの規格に従ってUPSを設置してください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
このUPSは、設計上、次のような影響物が存在する動作環境に設置することはできません。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
取り付けられている配線口カバーに、ドリルまたは切削によりケーブルや電線管用の穴を開けないでください。また、このUPS装置の近くで穴開けまたは切断作業を行わないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
設置マニュアルで指示されていない限り、この製品に機械的変更(キャビネット部品の取り外し、ドリルや切削による穴開けなど)を加えないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
注記 |
---|
過熱の危険
UPSシステム周囲のスペースの要件を順守し、UPSシステムが動作中に製品の換気口をふさがないでください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
注記 |
---|
機器損傷の危険
UPS出力を、太陽光発電システムやスピードドライブなどの回生負荷システムに接続しないでください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
電気的安全性
このマニュアルには、UPSシステムの設置および保守作業の際に守らなければならない重要な安全関連手順が記載されています。
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
次の場合は、以下のラベルを貼付する必要があります。
-
UPSの入力電源が外部断路装置を通じて接続されていて、開放により中性線断となる場合、または
-
UPSの入力電源がIT配電システム経由で接続されている場合。
また、装置の外部でバックフィード保護を行う場合は、以下のラベルを貼付する必要があります。詳細については、バックフィード保護を参照してください。このラベルは、すべての上流断路装置に隣接した場所に貼付する必要があります。
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
電圧バックフィードの恐れがあります。この回路で作業する前にUPSを絶縁し、保護接地を含むすべての端子間の危険電圧を確認してください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
自動起動が有効になっている場合は、UPSに以下のラベルを追加します。
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
自動起動が有効です。主電源が戻ったときに自動的にUPSが再起動します。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
注記 |
---|
意図しない機器操作の危険性
地絡障害保護として上流に漏電遮断器(RCD-B)を使用する場合、RCD-Bのサイズは本製品の漏れ電流でトリップしないように調整する必要があります。起動時の漏れ電流は最大3
Aになります。連続漏れ電流は最大350
mAになります。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
バッテリーの安全性
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
バッテリーには、感電やショートの危険性があります。バッテリーを取り扱う際は、以下の注意に従う必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
バッテリー交換時は、必ず同タイプかつ同数のバッテリーまたはバッテリーパックを使用してください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
![]() |
---|
機器損傷の危険
上記の指示に従わないと、負傷または機器の損傷を負う可能性があります。
|