990-5783K-018

380 Vシステム、400 Vシステム、415 Vシステム、440 Vシステムの電源ケーブル接続

  1. 設置キット0H-1102のNバスバー880–5501を取り付けます。

    I/Oキャビネットの前面図

  2. 中性線接続を使用する場合のみ、Nバスバーからレキサンプレートを取り外します。
  3. 機器接地導体/PEをPEバスバーに接続します。
  4. 入力ケーブルを接続します。
  5. 2系統主電源システムの場合のみ:バイパスケーブルを接続します。
  6. 出力ケーブルを接続します。
  7. TNCシステムの場合のみ:Nバスバーと接地端子との間にジャンパーケーブルを配線します(ジャンパーケーブルは付属していません)。
  8. 4線システムのみに適用:ITシステムの場合は、Nバスバーと接地端子を外部インピーダンスで接続します。
    注記: ITシステムの場合は、地絡故障検出回路も設置する必要があります。
  9. バッテリーケーブルをバッテリー+端子とバッテリー–端子に接続します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?