990-6264E-012

Protection backfeed

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
La protection backfeed obligatoire sur le bypass doit être mise en œuvre par l'une des méthodes suivantes :
  • Interrupteur de contre-alimentation BF2 préinstallé dans l'ASI.
  • Installation du kit backfeed interne (GVXOPT001) dans l'ASI. Suivez le manuel d'installation fournit dans le kit backfeed interne.
  • Installation d'un interrupteur en amont avec déclencheur à émission connecté à l'ASI. Consultez les schémas et instructions dans Installation d'une protection backfeed tierce.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Installation d'une protection backfeed tierce

Raccordez le déclencheur à émission du disjoncteur et le commutateur AUX à l'ASI comme indiqué ci-dessous. Utilisez des câbles à double isolation. Le déclencheur à émission de l'interrupteur doit être conçu pour une tension nominale de 24 VDC, avec un courant d'appel maximal de 100 W. Le câble alimentant le déclencheur doit être un câble à gaine et être conçu pour une tension de 600 VCA. Les câbles doivent être dimensionnés en tenant compte de la chute de tension du câble et des recommandations du fabricant du déclencheur à émission.

L'étiquette 885-91965 (fournie avec l'ASI) doit être placée de manière visible au niveau de l'interrupteur en amont de bypass.

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Dans les systèmes où la protection backfeed n'est pas intégrée au design standard, un dispositif automatique d'isolement (option de protection backfeed Schneider Electric ou tout autre système , tel qu'un interrupteur, un commutateur ou un contacteur avec fonction de déclenchement, répondant aux exigences de la norme CEI62040–1 ou UL 1778, 5e édition, selon la norme applicable dans votre zone géographique) doit être installé pour éviter tout risque de tension ou d'énergie dangereuse aux bornes d'entrée du dispositif d'isolement. Le dispositif doit être évalué et contrôlé conformément aux spécifications de ce manuel.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Lorsque l'entrée de l'ASI est raccordée à des organes de coupure externes qui, lorsqu'ils sont ouverts, isolent le neutre, ou lorsque l'isolement automatique de backfeed est fourni à l'extérieur de l'équipement ou est raccordé à un système IT de distribution de puissance, une étiquette doit être apposée par l'utilisateur aux bornes d'entrée de l'ASI, sur tous les organes de coupure primaires installés à distance de la zone de l'ASI et sur les points d'accès externes entre ces organes de coupure et l'ASI comportant le texte suivant (ou l'équivalent dans une langue acceptable dans le pays où le système d'ASI est installé) :

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Risque de retour de tension. Avant de travailler sur ce circuit, isolez l'ASI et vérifiez l'absence de tension dangereuse entre les bornes, y compris la terre.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Protection backfeed tierce et ASI – Alimentation secteur simple

NOTE: Un commutateur AUX supplémentaire est nécessaire dans l'UIB pour la signalisation du backfeed.

Protection backfeed tierce et ASI – Alimentation secteur double

NOTE: Un commutateur AUX supplémentaire est nécessaire dans SSIB pour la signalisation du backfeed.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?