990-6264E-012

Galaxy VXASI avec armoire d'E/S 1 250 kWInstallation

380 V, 400 V, 415 V, 440 V et 480 V

500 kW/kVA, 500 kW/kVA N+1, 625 kW/kVA, 800 kW/kVA
500 kW/kVA extensible à 750 kW/kVA, 750 kW/kVA, 750 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 625 kW/kVA, 750 kW/kVA extensible à 1 000 kW/KVA, 1 000 kW/kVA, 1 000 kW/kVA N+1
1 100 kW/kVA, 1 100 kW/kVA N+1
500 kW/kVA, 750 kW/kVA, et 1 000 kW/kVA extensible à 1 250 kW/kVA, 1 250 kW/kVA, 1 250 kW/kVA, 1 250 kW/kVA N+1

08/2023

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?