EIO0000003791.05

Identification des pièces (HMISTW6400)

Avant

Haut

Bas

Arrière

A : Voyant d'état

B : Compartiment de batterie*1

C : Crochet

D : Interface Ethernet (ETH2)*2

E : Interface Ethernet (ETH1)*2

F : Connecteur d'alimentation

G : Interface USB (Type A)

H : Interface USB (micro-B)*3

*1 Les produits n'ont pas de batterie.

*2 Les ports ETH1 et ETH2 ont les mêmes adresses IP et MAC.

*3 L'interface USB (micro-B) est désactivée.

NOTE: Ce produit n'a pas d'interface série (COM1 et COM2).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?