EIO0000003794.05

Identificazione dei componenti (HMISTW6400)

Lato anteriore

Lato superiore

Lato inferiore

Lato posteriore

A: LED di stato

B: Vano batteria*1

C: Gancetto

D: Interfaccia Ethernet (ETH2)*2

E: Interfaccia Ethernet (ETH1)*2

F: Connettore di alimentazione

G: Interfaccia USB (Tipo A)

H: Interfaccia USB (micro-B)*3

*1 I prodotti non hanno una batteria.

*2 ETH1 ed ETH2 hanno lo stesso indirizzo IP e indirizzo MAC.

*3 L'interfaccia USB (micro-B) è disattivata.

NOTA: Questo prodotto non possiede interfacce seriali (COM1 e COM2).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?