7RU02-0438-14

Внутренние часы

Характеристика

Значение

Тип

На базе кварцевого кристалла

Резервирование за счет суперконденсатора

Временная погрешность

< 2,5 с/сутки (30 ppm) при 25 °C (77 °F)

Время резервирования

3 дня при 25 °C (77 °F)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?