7FR02-0407-04

Relais d’alarme d’isolement (Relais Al. Isol.)

Vous pouvez définir le mode du relais d’alarme d’isolement selon l’état de l’isolement.

Les valeurs autorisées pour ce paramètre sont FS et Std. La valeur par défaut est FS.

Lorsque le relais d’alarme d’isolement est configuré en mode de sécurité intrinsèque (failsafe) FS :

  • Le relais d’alarme d’isolement est activé (mis sous tension) dans les cas suivants :

    • Aucun défaut d’isolement n’est détecté.

  • Le relais d’alarme d’isolement est désactivé (mis hors tension) dans les cas suivants :

    • Un défaut d’isolement est détecté.

    • À la première mesure après le cycle éteindre/rallumer et à la déconnexion d’un tore.

    • Le produit est défectueux (tel que détecté par l’autotest).

    • L’alimentation auxiliaire a été perdue.

    • Lorsque le signal de tension est indisponible.

    • Défaut de canal

Lorsque le relais d’alarme d’isolement est configuré en mode standard Std. :

  • Le relais d’alarme d’isolement est activé (mis sous tension) dans les cas suivants :

    • Un défaut d’isolement est détecté.

    • Le produit est défectueux (tel que détecté par l’autotest).

    • Tore déconnecté

    • Lorsque le signal de tension est indisponible.

    • Défaut de canal

  • Le relais d’alarme d’isolement est désactivé (mis hors tension) dans les cas suivants :

    • Aucun défaut d’isolement n’est détecté.

    • À la première mesure après le cycle éteindre/rallumer

    • L’alimentation auxiliaire a été perdue.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?