7FR02-0407-04

Exemple d’application : Localisation de l’alarme d’isolement avec un IMD

Vous pouvez utiliser l’appareil pour localiser l’alarme d’isolement d’un réseau électrique non mis à la terre avec un IMD.

L’IMD est alimenté par le réseau électrique non mis à la terre qu’il surveille. L’IMD est connecté au neutre (ou à une phase) et à la terre. L’appareil est connecté aux tores. Les tores sont connectés aux canaux du réseau.

L’IMD surveille l’isolement du système. L’appareil localise le canal où le défaut d’isolement s’est produit. L’appareil a une seule sortie relais pour contrôler un avertisseur sonore ou lumineux.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?