7PT02-0407-04

Aplicação

Esta seção explica os seguintes exemplos da aplicação de localização de falhas de isolação para sistemas de energia não aterrados:

  • Localizando o alarme de isolação com IMD

  • Localizando o alarme de isolação com IMD, onde o dispositivo e o IMD são conectados a uma rede externa

  • Localizando o alarme de isolação com IMD, onde o dispositivo e o IMD são conectados à rede de comunicação

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?