7IT02-0407-04

Applicazione

Questa sezione illustra gli esempi seguenti della localizzazione del guasto isolamento per il sistema di potenza non collegato a terra:

  • localizzazione dell'allarme isolamento con IMD

  • localizzazione dell'allarme isolamento con IMD, dove dispositivo e IMD sono collegati a una rete esterna

  • localizzazione dell'allarme isolamento con IMD, dove dispositivo e IMD sono collegati a una rete di comunicazione

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?