7ZH02-0407-04

应用

本节介绍以下未接地电力系统的绝缘故障定位应用示例:

  • 用 IMD 定位绝缘警报

  • 使用 IMD 定位绝缘警报,其中的设备和 IMD 连接到外部网络

  • 使用 IMD 定位绝缘警报,其中的设备和 IMD 连接到通讯网络

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?