7RU02-0422-01

Конфигурация входных и выходных параметров

  1. Перейдите в Меню > Параметры > Конфиг. В-В.

    Отобразится экран КОНФИГ. В-В.

  2. Отредактируйте значения параметров согласно следующей таблице:
    Примечание: Для изменения значений параметров используйте кнопки контекстного меню.
    Параметр Допустимые значения Значение по умолчанию Описание
    Сигн. подтв. Реле
    • Стд. (Стандарт)

    • FS (Отказоустойчивость)

    FS (Отказоустойчивость) Выберите режим реле пробоя изоляции в зависимости от статуса изоляции. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя.
    Опред. реле Реле
    • ВКЛ

    • ВЫКЛ

    ВКЛ
    • Выберите ВКЛ, чтобы включать реле при подтверждении сигнала.

    • Выберите ВЫКЛ, чтобы отключить данную функцию.

    Тест с реле
    • ВКЛ

    • ВЫКЛ

    ВКЛ
    • Выберите ВКЛ, чтобы разрешить включение реле предварительного сигнала пробоя изоляции и реле пробоя изоляции на три секунды при выполнении автотестирования, запущенного вручную.

    • Выберите ВЫКЛ, чтобы отключить данную функцию.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?