7RU02-0422-01

Ввод в эксплуатацию вручную

Если подключенный тороид не из списка рекомендуемых тороидов, необходимо выполнить ввод устройства в эксплуатацию вручную.

Примечание: Актуальный перечень совместимых тороидов см. в каталоге Vigilohm.
  1. Перейдите в Меню > Параметры > Ввод в эксплуатацию > Вручную.

    Отобразится экран Вручную с сеткой каналов и мигающей точкой на канале 1. Это означает, что выбран канал 1.

  2. Выполните одно из следующих действий:

    • Для ввода в эксплуатацию канала 1 нажмите кнопку .

    • Для ввода в эксплуатацию других каналов нажмите кнопку для перехода к требуемому каналу, а затем нажмите кнопку .

    • Для ввода в эксплуатацию всех каналов нажмите кнопку , а затем нажмите кнопку .

    Отобразится экран Витков тороида.

    Для отдельного канала:

    Для всех каналов:

  3. Нажмите кнопку .

    Отобразится экран Витки тороида со значением кол-ва витков тороида.

  4. Укажите количество витков тороида (допустимые значения: от 300 до 3000) при помощи кнопок контекстного меню и .
  5. Нажмите кнопку , чтобы сохранить значение количества витков тороида.

    Будет отображено сообщение Сохранено.

  6. Нажмите кнопку Esc.
    Отобразится экран Вручную с сеткой каналов и мигающей точкой на канале 1. Это означает, что выбран канал 1.
  7. Выполните для остальных не введенных в эксплуатацию каналов.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?