7FR02-0417-02

Configuration des paramètres d’alarme d’isolement

  1. Sélectionnez Menu > Réglages > Alarme Isol.

    L’écran ALARME ISOL. s’affiche.

  2. Modifiez la valeur des paramètres selon le tableau suivant :
    NOTE: Utilisez les boutons de menu contextuel pour modifier la valeur des paramètres.
    Paramètre Valeurs autorisées Valeur par défaut Description
    Alarme Isol. 0,04…500 kΩ 1 kΩ Sélectionnez la valeur du seuil d’alarme d’isolement.
    Délai Al. Isol. 0 s…120 min 0 s Sélectionnez la valeur du délai d’alarme d’isolement.
    Alarme Prév.
    • 1 kΩ…1 MΩ
    • OFF
    OFF Vérifiez la valeur du seuil d’alarme d’isolement préventive.
    Délai Al. Prév. 0 s…120 min 0 s
    NOTE: Ce paramètre est activé lorsque Alarme Prév. est réglé sur une valeur quelconque entre 1 kΩ…1 MΩ.
    Sélectionnez la valeur du délai d’alarme d’isolement préventive.
    Déconnex. Inj.
    • ON

    • OFF

    OFF
    • Sélectionnez ON pour détecter la déconnexion du câblage d’injection.

    • Sélectionnez ON pour désactiver cette fonction.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?