7FR02-0417-02

Réglage de la date et de l’heure

À la première mise sous tension, réglez la date et l’heure. Le réglage de la date et de l’heure garantit l’horodatage correct des journaux.
  1. Mettez l’appareil sous tension.

    L’autotest commence. Attendez 10 secondes la fin de l’autotest.

    • Si l’autotest réussit, l’écran ISOLEMENT affiche une valeur de résistance. Exemple d’écran ISOLEMENT :

    • Si l’autotest échoue, un code d’erreur s’affiche.

  2. Appuyez sur le bouton clignotant .
    NOTE: L’icône de l’horloge clignote pour indiquer que la date et l’heure doivent être réglées.

    L’écran DATE/HEURE s’affiche.

  3. Réglez la date et l’heure en utilisant les boutons de menu contextuel et .
  4. Appuyez sur le bouton pour enregistrer la date et l’heure.

    Le message Sauvegardé s’affiche.

    L’écran Isolement affiche une valeur de résistance. Exemple d’écran ISOLEMENT :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?