7FR02-0417-02

Configuration des paramètres réseau

  1. Sélectionnez Menu > Réglages > Réseau.

    L’écran RÉSEAU s’affiche.

  2. Modifiez la valeur des paramètres selon le tableau suivant :
    NOTE: Utilisez les boutons de menu contextuel pour modifier la valeur des paramètres.
    Paramètre Valeurs autorisées Valeur par défaut Description
    Appli.
    • C. Puiss.

    • Circ. Ctrl.

    C. Puiss.

    • Sélectionnez C. Puiss. pour les applications industrielles ou marines comportant des charges d’alimentation, et de l’électronique de puissance tels que des entraînements à vitesse variable, inverseurs ou redresseurs.

    • Sélectionnez Circ. Ctrl. pour les circuits de commande auxiliaires utilisés pour commander les réseaux électriques incluant des charges sensibles telles que des automates programmables, des E/S ou des capteurs.

    Filtering
    • 4s

    • 40s

    • 400s

    40s

    Sélectionnez le temps de filtrage en fonction de l’application.
    NOTE: Cette valeur est restreinte en fonction de la valeur sélectionnée pour Appli.
    Loc.
    • OFF

    • Al.Prév.

    • Alarme

    • IFL

    Alarm

    • Sélectionnez Alarme si le mode « boost » est nécessaire lorsqu’une alarme d’isolement est active et que la résistance d’isolement est inférieure à 2 kΩ (si vous utilisez le XD312 comme localisateur de défaut).

    • Sélectionnez Al.Prév. si le mode « boost » est nécessaire lorsqu’une alarme d’isolement préventive est active et que la résistance d’isolement est inférieure à 50 kΩ (si vous utilisez le XD312H comme localisateur de défaut).

    • Sélectionnez IFL si le mode « boost » est nécessaire lorsqu’une alarme d’isolement préventive est active et que la résistance d’isolement est inférieure à 2 kΩ (si vous utilisez le modèle IFL12, IFL12MC, IFL12LMC, IFL12MCT ou IFL12LMCT comme localisateur de défaut).

    NOTE:
    • Si vous sélectionnez Al.Prév., vous devez sélectionner le seuil d’alarme préventive.

    • Cette valeur est restreinte en fonction de la valeur sélectionnée pour Appli.

    Adapt. V
    • Aucune

    • VA2

    • PHT1000

    • HV1700

    Aucune

    Sélectionnez l’adaptateur si la tension réseau est supérieure à la tension réseau nominale de l’appareil.
    NOTE: Cette valeur est restreinte en fonction de la valeur sélectionnée pour Appli.
    Frequency
    • 50 Hz

    • CC

    • 400 Hz

    • 60 Hz

    50 Hz

    Spécifiez la fréquence nominale du réseau électrique surveillé.
    NOTE: Cette valeur est restreinte en fonction de la valeur sélectionnée pour Appli.
    IT IMPEDANT
    • OFF

    • 0,1…2 MΩ

    OFF

    • Sélectionnez OFF pour que l’appareil ne compense pas la résistance d’isolement rapportée avec la valeur de résistance de mise à la terre du neutre.

    • Sélectionnez la valeur de résistance de mise à la terre du neutre, par laquelle l’appareil compense la résistance d’isolement mesurée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?